This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:M2和 M8电源 PCB 和 Schem 文件

Guru**** 2771015 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, TIDM-SERVODRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/979264/tmdxiddk379d-m2-and-m8-power-supply-pcb-and-schem-file

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件: TIDM-SERVODRIVE

大家好、

客户无法找到 TMDXIDDK379D 的 M2/M8电源(400V 至15V 直流/直流转换器) PCB 和 sch 文件。 我提供 了 TIDM-SERVODRIVE 设计文件和 e2e link() 。 但是 、根据它们、M2/M8模块(Aux-400V-15V)的原理图文件不包含在设计中。 所有其他原理图都在这里。

客户可以在哪里找到这些文件。

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、您可以在 E2E 论坛中找到此信息。

    正在发送下面的链接、请他们完成此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的查询已解析、请单击"已解析"以关闭该线程。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    感谢您的支持。  

    这解决了我的问题。

    此致、

    梅纳德