This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:Uniflash 错误:2131/302

Guru**** 2867920 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/978816/tms320f28075-uniflash-error-2131-302

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

我代表我的客户就下面有关 TMS320F28075的问题发表文章:

背景:

ECU 中的主从 MCU

从 MCU 通常由主 MCU 上电

从 MCU 首次由 UniFlash 工具进行编程、稍后由主 MCU 引导加载程序进行编程

首次:

主 MCU 断电

从 MCU 通过 UniFlash XDS 110 Setup 供电(3.3V)

尝试刷新 Binaru (*。out)并遇到错误(如下所示)

请求:

您能不能指导我们我缺少什么或做了什么错。 谢谢

下面是错误消息的屏幕截图:


 

感谢您的帮助!

最棒的

不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、

    在仿真器设置中配置了什么 TCLK 设置?

    如果不使用 Uniflash、您是否能够成功连接 CCS?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、

    您是否仍需要有关此方面的任何帮助?

    我可以关闭此帖子吗?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    此帖子是为客户发布的。 我在这里看不到他的答复。 我将联系并查看他是否仍需要支持。

    最棒的

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、

    好的、明白了。  一旦您听到他们的声音、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、

    我现在要关闭此帖子。  如果您有进一步更新、您可以重新打开此主题。 如果锁定、您可以打开新帖子。

    谢谢、此致、

    Vamsi