This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28379S, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/981740/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DTMS320F28379STMS320F28388D

您好!

我想使用 ePWM 输出为3级逆变器生成12个脉冲。 请告诉我如何实现这一点。

谢谢你。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    如果这是一个新项目、我建议使用较新的 C28x 器件、如 TMS320F28379S、TMS320F28379D 或 TMS320F28388D。

    您是否尝试在一个 ePWM 输出上输出12脉冲模式? 或者您是否尝试输出12个独立的 PWM 输出?

    这两种方法都可以完成、但如果脉冲不是在正常周期发生、前者会更困难。 不过,这是可以做到的。


    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    感谢您的发帖。

    我们已经购买了 F28335、用于为2级逆变器控制生成6个脉冲。 由于我们希望实现3级控制、因此我们希望使用相同的卡。

    我想我们需要12个 ePWM 模块来生成脉冲。

    谢谢你

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    完美、12个 PWM 输出可用。 请使用 GPIO 0至 GPIO 11输出这些 PWM。

    对此,
    Cody