This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/981965/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28335

您好!

F28335卡具有3个 LED 的 viz LD1、LD2和 LD3。 我想知道 LD2和 LD3何时发光。

谢谢你

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    请参阅 C2000Ware 中的原理图。 位于此处: C:\ti\c2000Ware_3_03_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335\F28335controlCARD_HWDevPkg_ZJZ [R2.2]  

    LD2和 LD3的阴极分别通过同相缓冲器连接到 GPIO31和 GPIO 34。 这意味着对于相应的 GPIO、A 0应关闭 LED、A 1应打开 LED。

    此致、
    Cody