您好 Champ、
对于 eCAP/ePWM 同步功能、我有两个问题、如下所示:
如果 eCAP6被配置为使用 EXTSYNCIN1作为 SYNC 输入、并且 通过输入 XBAR 将 GPIO0配置为 EXTSYNCIN1。
从 GPIO0 上升沿到 CTRPHS 的多少个 SYSCLK 延迟被加载到 TSCTR? 该延迟时钟是固定的还是不固定的?
2.根据我的测试,如果 eCAP6启用 HRCAP 功能,EXTSYNCIN1同步功能将无法工作,但是如果我禁用 HRCAP 功能, EXTSYNCIN1同步功能将正常工作。 我是否可以知道原因?
如果 ePWM1配置为使用 EXTSYNCIN1作为 SYNC 输入、并通过输入 XBAR 将 GPIO10配置为 EXTSYNCIN1。
从 GPIO10 上升沿到 TBPHS 被加载到 TBCTR 的 SYSCLK 延迟有多少? 该延迟时钟是固定的还是不固定的?