This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335-Q1:TMS320F28335-Q1

Guru**** 1623435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/981912/tms320f28335-q1-tms320f28335-q1

器件型号:TMS320F28335-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051

我将 CAN 收发器(TCAN1051)与此 DSP 搭配使用。 我应该如何选择 TVS 二极管。 TVS 的工作电压和钳位电压应该是多少?

DSP GPIO 为3.3。 V 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    您是指 CAN 总线的 TVS 二极管吗? 如果是、我会推荐 PESD1CAN。

    如果不是、您是指连接到收发器的 TXD、RXD 和 S 引脚的 GPIO 引脚吗? 我们通常不会在这些信号上使用 TVS 二极管、也不需要 TVS 二极管。

    此致、