This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:VCU2 RFFT

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/981584/tms320f28377s-vcu2-rfft

主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DC2000WARE

 关于2837x_vcu2_rfft_512函数的输出格式、

请描述输出数据的格式。  

DC、f1、f2、. 。 。 fmax    -fmax、-fmax+1。 。 。 -f1、DC、f1。 。 。 FMAX-1、fmax ?

如果是单侧、是否将正负对数组合在一起、或在单端执行2次?

输出是否除以 N、即点数?

输出波群是否需要(r^2 + I^2)^0.5?

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我想提醒使用 VCU FFT -我们不支持未来器件上的 FFT/Viterbi 指令。  我们的最新器件仅提供 CRC 指令。  原因是它仅是一个16位定点 FFT、专为特定应用领域而开发。  我们看到更多需要32位浮点 FFT 的应用、建议改为使用该 FFT。  

    对于您的问题、我进行了一些搜索、找到了一些可能有用的信息。  在该线程中、Vishal 提到了输出格式并引用了算法来自的论文。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/554522?FFT-example-on-VCU-II

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    感谢你的答复。 我们使用的实际 TI 器件是 TMS320F28379D。 我是一名系统工程师、因此对该部件了解不多。 我们应该为此部件使用哪种适当的 FFT 算法?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我建议使用32位浮点 FFT 而不是16位定点 VCU。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\libraries\DSP\FPU

    此致

    Lori