This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 microAdc

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/981200/tms320f28379d-using-microadc

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

有人知道我在哪里可以找到一个使用两个 ADC 模块(ADCA 和 ADCB) 来连续生成4或6个具有轮询优先级的中断的示例吗? 控制直流/直流转换器或交流/直流转换器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 C2000Ware 提供的示例"adc_ex11_multiple_soc _ePWM"中找到两个具有多个通道的 ADC。

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya、

    我在n`t 的 C200Ware 文件夹中找不到文件"adc_ex11_multiple_soc_ePWM":

    C:\ti\c2000WARE_3_04\C2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xd\examples\CPU1

    C:\ti\c2000Ware_3_02_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1

    您能给我发送文件的路径吗?

    谢谢、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马赫迪

    它应位于以下位置 :~\C2000Ware_XXXX\driverlib\f2837xd\examples\CPU1\ADC

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Tommy