请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
有人知道我在哪里可以找到一个使用两个 ADC 模块(ADCA 和 ADCB) 来连续生成4或6个具有轮询优先级的中断的示例吗? 控制直流/直流转换器或交流/直流转换器?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有人知道我在哪里可以找到一个使用两个 ADC 模块(ADCA 和 ADCB) 来连续生成4或6个具有轮询优先级的中断的示例吗? 控制直流/直流转换器或交流/直流转换器?
谢谢
Aditya、
我在n`t 的 C200Ware 文件夹中找不到文件"adc_ex11_multiple_soc_ePWM":
C:\ti\c2000WARE_3_04\C2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xd\examples\CPU1
C:\ti\c2000Ware_3_02_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1
您能给我发送文件的路径吗?
谢谢、感谢您的帮助。