This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:CLB X-BAR 寄存器名称

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/981464/tms320f280025-clb-x-bar-register-name

器件型号:TMS320F280025

对于 F28002x、 在 f28002x_clbxbar.h 中、CLB Xbar 寄存器名称以"ClbXbarRegs"命名、而对于其他处理器、它以"CLBXbarRegs"命名。 这是故意的、还是会在将来的更新中进行更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irene、

    不确定为什么会有差异、我们将检查并尽早回复您。  我认为头文件是使用脚本更新的,我将查看脚本并了解为什么会有差异。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irene、

    如 Siddharth 所述、标头是从规范生成的脚本。 TRM 使用 CLBXbarRegs 为 f28004x 定义了名称、 使用 ClbXbarRegs 为 f28002x 定义了名称。 我们将确保未来器件的命名一致。

    作为权变措施、您可以添加一个将 CLBXbarRegs 定义为 ClbXbarRegs 的宏。

    此致、

    Veena