This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:具有 EMIF1或 EMIF2连接器的评估板?

Guru**** 2517590 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28379D, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/981160/tms320f28388d-evaluation-board-with-emif1-or-emif2-connectors

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379DTMDSCNCD28379DTMDSCNCD28388D

我的一位客户对 我们是否具有带 EMIF1或 EMIF2连接器的 TMS320F28388D 评估板感兴趣。 我们是否有任何具有这些连接器的开发板、或者是否能够与这些连接器连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我们提供了此 应用手册 、您可以参考该手册。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    该应用手册看起来非常有用! 感谢您的分享!

    我们是否有任何 EVM 或演示板随附了预显式 EMIF 连接器、或者客户需要添加该接口?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jacob Wyrick "]我们是否有任何 EVM 或演示板附带预显式 EMIF 连接器、或者添加该接口是客户自己需要做的事情?

    EMIF 连接包含在 LAUNCHXL-F28379D 和 TMDSCNCD28379D EVM 上。  F2838x EVM 上不包含该连接。

    F2838x 被视为 F2837x 的引脚兼容型增强功能、因此可以在 F2837x 上评估 EMIF 功能。   TMDSCNCD28388D 的差异化优势在于 EtherCAT、这使得 EVM 无法以高昂的成本支持 EMIF。

    应用手册介绍了一个 EMIF 子卡参考设计、用于客户可以构建的 F2837x EVM。