This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:从 CPU1到 CPU2的数据传输

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/981542/tms320f28388d-data-transfer-from-cpu1-to-cpu2

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

我的客户正在使用 TMS320F28388D、并对从 CPU1向 CPU2传输数据的最佳方式感到好奇。  

使用 MSGRAM0或 MSGRAM1将数据从 CPU1或2传输到以太网总线的唯一方法是什么?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    [引用] 是使用 MSGRAM0或 MSGRAM1将数据从 CPU1或2传输到以太网总线的唯一方法、还是有其他方法? [/报价]

    我假设您正在询问如何将数据从 CPU1/CPU2传输到 CM、因为仅可从 CM 访问以太网。 如果是、则 IPC (MSGRAMx)是传输此数据的唯一方式。

    此致、

    Vivek Singh