This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:校正内部振荡器

Guru**** 2579485 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/976614/tms320f280025-correction-internal-oscillator

器件型号:TMS320F280025

尊敬的团队:

 ℃希望在100 μ s 内使用 TMS320F280025。 但温度过高会导致 MCU 的时钟频率失真。

请帮助他们 校正内部振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    您能不能℃客户100 μ s 内部振荡器频率的目标频率是多少?  另请注意、修订版 B 中 INTOSC 特性的数据表规格变化改进提高了高温下的范围。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标频率为100Mhz、但如果有+-3%、则将介于103Mhz ~ 97Mhz 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    更新 的 F280025数据表已收紧内部振荡器的限制:

    请告诉我、这是否仍然不符合预期温度下的客户要求。  如果您有关于客户内部振荡器所需的特定应用和要求的其他详细信息、请通过我的电子邮件发送这些信息。

    谢谢、此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、  

    我也遇到了同样的问题。

    答案是什么?

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    您能否提供有关内部振荡器特定客户需求的更多详细信息?

    谢谢、此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    有最新消息吗?

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    请随时向我发布客户 INTOSC 要求。  同时、我将此主题标记为已关闭、但如果这仍然是客户的问题、请将其再次发布到论坛或在 TI 电子邮件中向我发送详细信息。

    谢谢、此致、

    Joseph