This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:CE 标志?

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/980717/tms320f28377d-ce-marking

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D

您好!

我们是否有此器件的 CE 标记文件?

我的客户问过我、但我不确定我们的 IC 是否会有这样的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    您能否澄清一下"CE 标记文件"的含义? 通常称为"CE 认证"的是系统级认证、而不是器件级认证。 也许他们正在寻找其他东西?

    例如、我们已经完成了 EVM 的一些 CE 级测试、TMDSCNCD28379D 的符合性声明发布在以下位置: https://www.ti.com/lit/pdf/sszq055  

    此致、
    Cody