This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:CLB X-BAR 多路复用器配置条目

Guru**** 2583365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/980679/tms320f280025-clb-x-bar-mux-configuration-entries

器件型号:TMS320F280025

在 F28002x 中、我们只有 3个 eCAP、4个 CMPSS 存在、无 CLA、无 ADC-B 和无 SDFM。 但是 、CLB X-BAR 多路复用器配置表中存在这些项。 是否应将其标记为保留?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在正在查看 TRM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您100%正确。 这些错误地解决了问题。 将更新 TRM 并修复 Web 版本以将其标记为保留。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保单击验证答案(绿色按钮)。