This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:TMS320F280049c-Q1

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/980641/tms320f280049c-q1-tms320f280049c-q1

器件型号:TMS320F280049C-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049CMSP432P401R

您好!

  我使用带 cd4067bpw 的 TMS320F280049c 来读取多个模拟通道。

我已将 16个模拟通道连接 到多路复用器、并在软件 中选择 通道并读取 ADC 控制器通道。

1秒后、我更改了多路复用器通道。 如果我选择一个通道,我将获得精确的 ADC 模拟值,但对于多通道选择,我在 ADC 中没有得到正确的模拟读取值。 我将获得与其他通道相同的模拟通道值。

ADC 参考 2.5V

第一 个通道连接到2.4V

第2个通道连接 到1.2V

第3个通道连接到0.6V  

在给定不同的测试电压的情况下高达16通道。

在 SW 中、选择通道并读取 ADC 时、我也会向其他通道获取相同的值。

在将多路复用器与控制器连接时、请建议使用算法或过程。

此外、我还会遇到 MSP432p401r 的相同问题。

此致、

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    是否存在多路复用转换的情况、每次转换是否受先前转换值的影响?  如果是、问题可能是您需要增加 S+H 持续时间(由 SOC 配置的 ACQPS 设置设置设置设置)和/或改进驱动程序(通过降低源阻抗和增加源带宽)。   

    此应用程序。 注释可能会有所帮助