This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:X-BAR Mux 配置表条目

Guru**** 2928970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/980691/tms320f28075-x-bar-mux-configuration-table-entries

器件型号:TMS320F28075

在适用于 F2807x 的 TRM 中 、适用于 ePWM X-BAR、CLB X-BAR 和输出 X-BAR 的 X-BAR 多路复用器配置表中、我们有适用于 ADCCEVT 的条目。 但是、该处理器没有 ADC-C 是否应将其视为保留?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是-对于特定器件型号上不存在的实例、您可以将 ADCxEVTn 的相应条目视为保留。