This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:包含 DMA 代码时出错

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/980446/tms320f28377s-error-when-including-the-dma-code

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、我正在使用 Lauchnpad 28377。
尝试应用 DMA 时、出现一个未找到寄存器结构的错误(见下面)。
.../F2837xS_DMA.c"、第59行:错误#20:标识符"DmaRegs"未定义。

此结构在 F2837xS_dma.h 中定义、但其链接似乎不可用。 但是、我包含 C:/ti/C2000Ware_3_03_00_00_Software/device_support/f2837xs/headers.中的所有头文件
有人可以解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artur Mambetow、

    您是否在 项目中包含 GlobalVariableDefs.c 文件? 该文件包含所有寄存器结构的定义。

    此致、

    Veena