This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28030:下拉电阻器

Guru**** 2875560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/980324/tms320f28030-pull-down-resistor

器件型号:TMS320F28030

大家好、有几个 GPIO 具有15K 下拉电阻器。  上电时(器件复位、GPIO 为输入)、 15K 下拉是否会导致问题?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    对于需要可靠地引导至所需状态的信号、实际上不建议使用下拉电阻器。

    如果引脚默认启用其内部上拉电阻、我建议禁用内部上拉电阻以提高效率、但这不会导致问题。

    请注意、如果需要、可以使用更强的外部拉电阻器、如果这有助于您的应用。

    此致、
    Cody