This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:运行演示代码的闪存中的 TMS320F28379 SYS/BIOS

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/980150/tms320f28379d-tms320f28379-sys-bios-in-flash-running-demo-code

器件型号:TMS320F28379D

运行演示代码的闪存中的 TMS320F28379 SYS/BIOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、F2837xD 的所有 SYS/BIOS 示例都从闪存运行。 如果您在查找一般示例时遇到问题、请查看此主题是否有助于:

    如果这不是您想要的、请更详细地描述您的问题。

    谢谢、

    惠特尼