This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:三相 Vienna 整流器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/980019/tidm-1000-3-phase-vienna-rectifier

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我们目前正在为电动汽车充电器设计30.0 kW 三相 Vienna 整流器。

我将介绍 TIDM-1000、并发现了解三相 Vienna 整流器的基本操作及其实现方式非常合适。

是否可以将当前设计升级到30kW 额定功率???

我正在为 Vienna 整流器硬件设计搜索任何 Excel 设计计算器、TI 随每个参考设计一起提供这些计算器、但无法找到任何计算器。

TIDM-1000文档中提到可以在软件包中找到 Excel 设计文档、但无法在软件包中打开这些 Excel 文件。

请帮我!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Biswajit、

    您可以在下面的例程中找到它。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_3_01_00_00\solutions\TIDM_1000\hardware

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试但无法下载。

    您可以在该主题中将文件附加到这里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉!1.

    是的、我能够下载文件