This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:将 COFF 更改为 EABI 时出现 cmd 问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/980317/tms320f280025-cmd-issue-when-change-coff-to-eabi

器件型号:TMS320F280025

您好!

客户使用 F280025、他们需要将输出文件从  COFF 更改为 EABI、但 FWInfo.asm 未显示在指定地址。

它应该显示在0x080002,、但十六进制为空,它进入0x080018:

它们对 F28034和 F280049使用相同的过程、从不解决此问题。

随附的是 CMD 和 ASM.e2e.ti.com/.../FWInfo.asm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuan Tan、

    EABI 编译器会从链接阶段删除未引用的段。 您能否尝试在段上方添加.retain。 这将告诉链接器保留该段、即使该段在应用程序代码中未显式引用。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,现在可以使用。