This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:XDS100v2在调试期间不可用于"watch expressions&quot

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/974291/launchxl-f280049c-xds100v2-unavailable-to-watch-expressions-during-debugging

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

大家好、我叫 Iulian Popa。

我是´m 萨拉戈萨大学的学生。 我使用您的开发板'LAUNCHXL-F280049C'之一、我有一些问题和疑问。

首先、我使用:

-  CodeComposer 版本9.3

-  C2000Ware 版本3.1.0.00

我一直在 LAUNCHXL-F280049C 上开发一个项目、现在我已采取步骤在单独的 PCB 上实现 TMS320F280049CPMS 微控制器。 我设法使我的项目在这个新的 PCB 上工作、但是我遇到了一个与 JTAG 相关的问题。

在我使用 LAUNCHXL-F280049C 开发的项目中、我能够通过 LAUNCHXL-F280049C 本身集成的 JTAG XDS100在"Expressions"窗口中显示所有全局变量和数据结构。 但是、对于我的具有 TMS320F280049CPMS 的硬件平台、我将使用 JTAG XDS100v2。 使用此 JTAG、我能够正确地对微控制器进行编程、但在调试期间、变量和数据结构不再在"Expressions"窗口中刷新。 根据微控制器数据表、此 XDS100v2 JTAG 通过上拉电阻器连接到14引脚连接器(3.3V、GND、TMS、TCK、TDI 和 TDO)。

您能帮我解决这个问题吗?或者我应该怎么做才能看到这个新 JTAG 的表达式?

此致、Iulian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lulian -问题是否与无法在调试器窗口中看到表达式有关? 或表达式未刷新?

    窗口右上角有一个刷新图标、您可以单击该图标进行刷新。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我叫 Iulian Popa。

    我是´m 萨拉戈萨大学的学生。 我使用您的开发板'LAUNCHXL-F280049C'之一、我有一些问题和疑问。

    首先、我使用:

    -  CodeComposer 版本9.3

    -  C2000Ware 版本3.1.0.00

    我一直在 LAUNCHXL-F280049C 上开发一个项目 、现在我已采取步骤在单独的 PCB 上实现 TMS320F280049CPMS 微控制器。

    我之所以在本主题中提出此问题、是因为 TI 论坛页面不允许我提出新问题、因为我收到错误"您需要有效的机构帐户"(我已有且已用于本论坛上许多其他问题和答案的电子邮件)。

    我遇到的问题与 SCI 有关、特别是 SCI-B 我已经通过在 VS 中创建的外部接口实现了 RX-TX 通信、并且以令人满意的方式进行数据通信。 但是、我在将字节发送到外部接口时遇到问题。

    我在 DSP 中使用函数 SCI_writeCharArray (SCIB_BASE、(uint16_t*) TX_Data、TX_LENGTH)。
    另一方面、在 CLA 中、我将处理3个 GPIO、这些 GPIO 模仿非常慢的 PWM。 使用 SCI_writeCharArray 函数写入字节大约需要15ms、这与我要生成方波的 GPIO 的状态直接冲突、因为在这15ms 内、这些引脚保持在它们所处的最后状态。

    在 Cla1BackgroundTask 的 CLA 内核内实现 SCI_writeCharArray 函数是否有任何方法来保持 DSP 可用、GPIO 不会受到这种干扰?

    感谢你能抽出时间、Iulian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、CLA 与 SCI 之间没有接口、因此您将无法在 CLA 上运行 SCI 函数。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好、感谢您的快速回答。

    那么、是否有办法在不影响 GPIO 状态的情况下使用 SCI 通信?

    此致、Iulian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lulian、

    您可以为 SCI 通信和 PWM 操作使用单独的 GPIO、以便它们都不会干扰、如果这是可以接受的。

    此致、

    Nirav