This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:CCS 中的微选择

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041C, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/979362/tms320f280041c-micro-selection-in-ccs

器件型号:TMS320F280041C
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

我只想了解它在 CCS 中的工作原理、因为在其他 IDE 中、我必须选择一个特定的微控制器、以减少引脚数和闪存大小。 在 CCS 中、我只能选择 TMS320F280041C。 我无法指定微控制器是 TMS320F280041CPMS 还是 TMS320F280041CPZS、64引脚还是100引脚。 编译器如何知道我使用的是哪种微控制器?

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Aleksandr、

    感谢您联系 E2E。

      由于我们地区的恶劣天气、我们的许多主题专家目前都没有权力、无法提供支持。  专家将尽快回复您、但可能不会等到下周。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 在软件开发中,您不能在引脚级别为您的微控制器执行任何操作。 例如、对于您的引脚多路复用器、您可以选择哪种 GPIO 具有哪种功能。 就是这样。 无论您使用哪种类型的 F28004x 器件、它都能实现相同的功能。

    这有道理吗?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该代码是用于 F28004x 系列的 Witten。 您可以根据封装进行引脚多路复用、但软件是相同的。 它永远不会处理引脚编号。 它将仅按引脚的名称寻址引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于模拟、非 GPIO 引脚、它们被放置在不同封装的不同引脚上、但在代码中、您再次引用它们、名称是 ADCA CH1、A1、而不是它们的引脚名称。 因此、对于特定系列中的不同器件型号、您将具有相同的代码。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 您确认了我的怀疑。 那么、如果我配置一个不存在于封装中的引脚并尝试使用它、会发生什么情况? 硬故障、是否有其他故障或无故障?

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    封装上不存在的未绑定 GPIO 非常有用。 测试和其他东西。 它们不仅功能齐全、而且不在外部连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、对于 TI 人来说非常有用。 但是、如果我犯了一个错误、我将永远不会发现设计不起作用的原因。 我的意思是编译器不会告诉我我我犯了个错误。 无需回复。 您可以关闭此主题。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用具有引脚多路复用支持的 C2000 SysConfig、您可以看到哪些 GPIO 和引脚相互连接、代码是自动生成的、

    这将缩小硬件封装和软件之间的差距。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SysConfig 中的代码与 InstaSpin 实验不兼容。 TI 需要各部门之间进行更好的协调。 要么使 InstaSpin 实验具有 从 SysConfig 发出的相同文件、要么在 SysConfig 中设置一个可选按钮、以生成 位于 void HAL_setupGPIO (HAL_Handle handle)函数内的代码。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 当我们推出 SysConfig 时、系统级内容也将使用它。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aleksandr、

    我将关闭该线程。 您能否通过单击验证答案来标记最能标记答案的帖子?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 C2000 SysConfig。 确保查看 TI 资源浏览器上工具和示例的在线版本。