This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:F28004x 上的 PFC +电机控制示例?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, TMDSCNCD280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/979333/tmdshvmtrinspin-example-for-pfc-motor-control-on-f28004x

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

团队、

我一直在寻找 PFC +电机控制示例。 TMDSHVMTRINSPIN 似乎能够评估这一点、但我正在寻找使用第3代(F28004x、F2838x 等)的解决方案。
以下页面显示:
   https://www.ti.com/tool/TMDSHVMTRINSPIN#description

   "TMDSCNCD280049C 不包含、但受此套件和 MotorControl SDK 软件项目支持"

您能否确认 F28004x 的 TMDSHVMTRINSPIN 示例是否包含在其中一个新 SDK (电机控制 SDK、数字电源 SDK)中?
我查看了 TIREX,但没有找到它(C2000Ware3.04.00.00C2000Ware_DigitalPower_SDK (3.01.00.00)C2000Ware_MotorControl_SDK (3.01.00.00))

使用第3代的 PFC +电机控制、我们还有哪些其他资源?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、由于  我们地区的恶劣天气、我们的许多主题专家都没有权力、目前无法提供支持。  专家将尽快回复您、但可能不会等到下周。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可在电机控制 SDK (https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK)中找到具有基于 F28004x 的电机控制示例项目的高压套件

    此 高压套件没有专用的 PFC 示例、但您可以在数字电源 SDK 中找到基于 F28004x 的相关 PFC 示例项目。您必须将这些示例自行移植到高压套件。

    安装 了电机控制 SDK 软件后、可在"\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_01_00_00\solutions\tmdshvmtrinaign\f28004x"获取基于 Instaspin 的无传感器 f28004x 示例。