This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:ePWM 块中的 CMPB

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/978810/launchxl-f28379d-cmpb-in-the-epwm-block

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

大家好、团队、

我的客户正在使用 LAUNCHXL-F28379D、并希望激活 Simulink/MATLAB 中 ePWM 块中的 CMPB。 我们是否有相关指南? 此外、他们还注意到、在 PWM 是否正常期间、引脚01始终是引脚00的补充?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    对于 Simulink 指南、我将参考这个 e2e 粘性线程。 这有很多资源可以开始使用 Simulink 模型。

    e2e.ti.com/.../484814

    我已联系 MathWorks 对 PWM 模型做出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    请详细说明 CMPB 用例。 是否有您要尝试实现的特定用例? 我们有有关 ePWM 模块的详细文档。

    生成增强型脉宽调制(ePWM)波形- Simulink (mathworks.com)

    此外、我们还提供了有关此模块的一些发货示例、这些示例可在上一页的末尾找到。

    我们还可以研究  引脚01始终是引脚00的补充问题。 请您是否可以附加可能重现此问题的模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    你好。

    我上传了客户提供的设置和型号。

    e2e.ti.com/.../customer_5F00_upload.zip

    请告诉我 您对 ePWM B 设置的想法是否正确。 据说较低的 sin 是从较高的正弦除以 π。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    我正在联系 MathWorks 团队来了解该模型并提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您看到补码 输出的原因是您启用了死区。