This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2535590 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/978132/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、我在两个单独的开发板上放置了两个 F28335控制器。 如何在两个控制器之间进行通信? 我在每个开发板上都有一个 RS232端口和一个 JTAG。

征求您的建议。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    请查看 SCI 模块。  SCI 是一个两−线异步串行端口、通常称为 UART。 有关 F28335器件上 SCI 模块的信息、请参阅 技术参考手册(TRM)。 此外、我们的软件平台 C2000Ware 中提供了软件示例。

     C:\ti\c2000\C2000Ware_version\device_support\F2833x\examples

    此致、

    Marlyn

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    感谢你的答复。 我已下载 C2000软件。

    F28335安装在由 OPAL RT 开发的定制板上、并提供 AI、DI、DO、CAN 和 RS232接口。

    我认为我应该继续使用 RS232进行 DSP 间通信。 欢迎就此方法提出任何建议。

    谢谢你。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    C2000Ware 中的示例将是您在软件方面进行通信的良好起点参考。 如果您有任何具体问题、请告诉我、我可以提供进一步帮助。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Marlyn。 如果我有任何疑问、将发布一篇帖子。

    谢谢。