This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 SPI_ex4_EEPROM.c 驱动程序库示例。 我已经探测了我的时钟、它正在工作。 我正在 MOSI 上发送数据、但探测器上未显示数据。 我正在使用8位和1MHz SPI 时钟。我正在连接我的代码。 感谢您访问 advance.e2e.ti.com/.../2620.main.ce2e.ti.com/.../device.he2e.ti.com/.../7701.device.c
沃赫拉、
您使用的是哪个串行 EEPROM? 该示例是为了与串行 EEPROM AT25128/256配合使用而编写的。
很可能、您可能需要将此代码修改为不同的 EEPROM。
此外、通过查看您的以下代码、您似乎正在传输0x00。 因此、您应该只能在 SPIMOSI 上看到低电平信号。
SPI_writeDataBlockingNonFIFO (SPIA_BASE、 寄存器[0]);
SPI_writeDataBlockingNonFIFO (SPIA_BASE、 寄存器[1]);
SPI_writeDataBlockingNonFIFO (SPIA_BASE、 寄存器[2]);
SPI_writeDataBlockingNonFIFO (SPIA_BASE、 寄存器[3]);
Regawrds、
曼诺伊
我已编辑了 tic12400的 SPI_EEPROM 代码。 我能够读取器件 ID、但当我尝试写入任何寄存器并将其读回时、它无法正确回读。
沃赫拉、
根据 tick12400 数据表中的图33、
DEVICE_ID 的偏移地址值为1、因此、您需要配置 SPI 来传输(在 MOSI 引脚上) 32位、如下所示
发送位31:24 0x02的第1个字节
发送位23:16 0xxx 的第2个字节(无关)
发送位15:8 0xxx 的第3个字节(无关)
发送位7:0 0xxx 的第4个字节(无关)
CRC 的偏移地址值为3、因此您需要配置 SPI 来发送(在 MOSI 引脚上) 32位、如下所示
发送位31:24 0x06的第1个字节
发送位23:16 0xxx 的第2个字节(无关)
发送位15:8 0xxx 的第3个字节(无关)
发送位7:0 0xxx 的第4个字节(无关)
检查 SPIMOSI 引脚并查看是否正在传输正确的地址。 除非您得到正确的答案、否则读取命令将无法正常工作。
此致、
曼诺伊
沃赫拉、
[引述]我只是这样写的。 我能够正确读取器件 ID 和 CRC 寄存器。 当我向 IN_EN 寄存器写入0xFFFFFFf 时、我无法正确回读 IN_EN 寄存器。 [/报价]
这个问题需要由 tick12400 团队中的某个人回答、因为我 之前没有在 tick12400上工作过。 我已将此帖子重定向给他们。
我希望他们能在2-3个工作日内返回。
此致、
曼诺伊
沃赫拉、
您尚未提供有关 SPI 写入命令的任何详细信息。 根据数据表、这是写入 IN_EN 寄存器时需要传输的数据。 您是否确保按如下所示传输写入命令? 您的 SPIRXBUF 内容是什么? 它是否报告 SPI_FAIL 位设置? 我还强烈建议您分享 SPI 引脚的示波器范围。
IN_EN 的偏移地址值为1B、因此、您需要配置 SPI 来传输(在 MOSI 引脚上) 32位、如下所示用于写入命令。
发送位31:24 0xB7的第1个字节(位31:写入命令|位24为"1")
发送位23:16 0xFF 的第2个字节
发送位15:8 0xFF 的第3个字节
发送位7:0 0xFE (奇偶校验0)的第4个字节
此致、
曼诺伊
沃赫拉、
我已经听过你的回声了。 您的问题是否已解决? 我可以关闭此主题吗?
此致、
曼诺伊
我的问题已经解决了...我在传输4个字节后读取数据、但实际上我们只需要在一次传输后读回数据。