This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28232:ECAP 和 ePWM 同步

Guru**** 2910150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/979343/tms320f28232-ecap-and-epwm-synchronization

器件型号:TMS320F28232

我正在研究两个逆变器的主从概念。 我想同步两个逆变器 PWM。

我将从主器件向从器件提供20kHz PWM。 该20kHz PWM 提供给 ECAP 引脚。

我想使用此 ECAP 在从器件中启用 EPWM 同步。  

请给我一些建议。

谢谢、此致  

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、由于  我们地区的恶劣天气、我们的许多主题专家都没有权力、目前无法提供支持。  专家将尽快回复您、但可能不会等到下周。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦苏

    如果是针对新项目、我建议使用较新的设计、如 TMS320F2807x、 TMS320F2837x 或 TMS320F28004x。

    在任何情况下、我都建议您查看 EPWMSYNCI 和 EPWMSYNCO。 这些外设选项旨在允许 ePWM 与外部世界同步。

    如果没有具体的原因需要使用 eCAP、我建议您使用此功能。  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、正在等待解决我的问题。  

    如果您可以发送任何参考、我将研究并处理该问题

    谢谢、此致  

    瓦苏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以将 XRD 引脚作为数字输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦苏

    技术参考手册介绍了这些功能。  https://www.ti.com/lit/pdf/sprui07 

    您可能会发现"3.2.2.3.3时基计数器同步"很有用。  

    数据表介绍了引脚排列和引脚位置。  https://www.ti.com/lit/gpn/tms320f28232 

    查看 XRD 的数据表、它不指示任何 GPIO 功能。 它仅显示它连接到外部接口读取使能。

    此致、
    Cody