This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:控制卡

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049, TMDSCNCD280049C, TMS320F280049C, LAUNCHXL-F280049C, TMDSHSECDOCK, TIDA-010054, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/979160/tms320f280049c-control-card

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049TMDSCNCD280049CLAUNCHXL-F280049CTMDSHSECDOCKTIDA-010054C2000WARE

你(们)好  

对于初始原型设计、是用于代替微控制器(TMS320F280049)的控制卡。 更清楚地说、控制卡是否等效于微控制器?

如果订购微控制器、控制卡是否会作为微控制器的一部分提供?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥卢特约、

    controlCARD、TMDSCNCD280049C、是我们用于评估 TMS320F28004x MCU 的开发平台之一。  如果您在 CNCD 链接上探索完整的软件包、您将获得开始开发所需的所有硬件和软件(controlCARD、扩展坞和 CCS)

    如果您只想订购器件型号为 TMS320F280049C 的 MCU、这就是您需要定制 PCB 的单芯片。

    另一种选择是 LAUNCHXL-F280049C、这是一个更基本的评估平台、并非所有引脚都引出到测试点等  根据您的需求、这是一个价格更便宜的选择。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否意味着只有 controlCARD 可首先用于开发、而不是微控制器本身(芯片)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥卢特约、

    controlCARD 在提供所有电源轨、支持时钟等的参考 PCB 上包含 MCU 本身  唯一需要的连接是连接到您的 PC/MAC 的 USB 电缆。  我们不提供 C2000的任何仿真路径、仅提供硬件开发平台。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥卢特约、

    借助此 controlCARD、您需要 TMDSHSECDOCK 和 TMDSCNCD280049C、即上面 Matt 所说的"完整封装"。 TMDSHSECDOCK 将 USB 电源调整为 controlCARD、并细分了一些引脚。 如果没有它、controlCARD 将不会通电、我只想确保这一点很清楚。

    请务必购买这两种产品的捆绑包。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果我可以更简单地解释这个问题、并且我还有其他问题、我会很乐意。  

    1.在确定 controlCARD 本身是 MCU (或包含 MCU)后、打算如何使用它? 例如、我希望使用 MCU 来控制要进行原型设计和后续商业化的双有源电桥转换器(DABC)。 如何连接 DABC 的其他电路?   

    2.您能不能给我一个链接来了解将 controlCARD 用于 DABC 的设计位置? TIDA-010054似乎没有为我提供所需的信息

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥卢特约、

    1. controlCARD 旨在展示 F280049C 器件的特性。 它使用 controlCARD 底部的 HSEC 连接器执行此操作。 通过 HSEC 连接器提供的信号可在"TMDSCNCD28004x_revA_120cCARD_pinout"中找到、此文件以及所有其他设计文件可在 C2000Ware 中找到、网址为 C:\ti\c2000Ware_3_03_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049A
      1. controlCARD 提供开发软件和访问大多数外设所需的一切。 一些客户选择构建连接到 controlCARD 的原型板、一些客户选择构建包含 F28004x 器件但不能用于 controlCARD 的电路板。 在任一种情况下、都不建议在任何生产设计中使用 controlCARD。 这是一种原型设计工具、我们保留随时更改或停止使用该工具的权利。 这与 TMS320F28004x 完全不同、TMS320F28004x 将在未来许多年继续运行。
    2. TIDA-10054是我们的 DAB 参考设计、我不知道另一个。 设计文件部分应该有所帮助、此外、有关设计的完整说明、请访问:https://www.ti.com/lit/pdf/tidues0 
      1. 培训链接: https://training.ti.com/dual-active-bridge-dcdc-power-stage-level-3-fast-ev-charging-station-pile 

    此致、
    Cody