This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:CPU1未接收 CM NMI

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/979454/tms320f28384d-cm-nmi-not-being-received-at-cpu1

器件型号:TMS320F28384D

我在所有内核上启用了看门狗、我遇到的问题是、当 CM 看门狗触发时、它不会触发 CPU1的 NMI。  我已经测试 CPU2看门狗将触发 CPU1的 NMI。

下面是我在 CPU1上启用的功能

SYSCTL_enableCMtoCPUInterrupt (SYSCTL_FLAG_CMNMIWDRST);//允许 CM 向 CPU1 "转发"和 NMI

在 CM 上

SYSCTL_enableGlobalNMI();//将所有故障 ISR 都启用为 NMI ISR。

我已经设置了一个 NMIFault ISR 例程、该例程在调试器中被命中、因此我知道看门狗正在工作。

未发生的情况是 CPU1未被触发(我们需要进行 b/c 操作、它需要系统地关闭系统)。

我的问题是:
CM 中是否有一种方式(特别是看门狗超时)触发 CPU1并中断 NMI?
2.为什么 CM 上的 NMI 中断例程不会触发 CPU1上的 NMI 中断?

Dorion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorion、

    感谢您联系 E2E。

      由于我们地区的恶劣天气、我们的许多主题专家目前都没有权力、无法提供支持。  专家将尽快回复您、但可能不会等到下周。

    最棒的

    Matthew