This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:InstaSPIN FOC、无需感测相电压

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/973343/ccs-tmdshvmtrinspin-instaspin-foc-without-sensing-the-phase-voltages

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

我们可以使用  TMDSHVMTRINSPIN 开发套件、 TMS320F280049C 控制卡 和 TMDSADAP180TO100来控制电机、方法是加载 路径"C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00\solutions\tmdshvmtrsoccin\f28004x\ccs_sensorless "中提供的示例项目。 在源代码中、相电压和相电流都输入到快速模块。

没有感应相电压(仅感应相电流)、我们可以旋转电机吗?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 三相电压感应信号是使用 FAST 估算器旋转电机的必备条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复、

    1.您能解释一下 FAST 块中的相电压是如何处理的吗?  

    2.can 您是否提供有关 FAST 块的任何文档?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档 《InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南》(修订版 H)中提供了详细信息 、其中包含了我们可以向您披露和提供的所有信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复、

    我们将使用以下参数来旋转 PMSM 电机,我们能否通过("C:\ti\c2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00\solutions\tmdshvmtrinspain\f28004x\ccs\sensorless_foc")中介绍的实验来旋转电机?

    我的电机参数:

    类型:PMSM

    极点:40.

    速度:46转/分

    扭矩常数:32

    输出功率:1.42KW

    输入电压:260V

    额定电流:7.4A

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、采用 instaspin _focs_focsTM 的硬件套件应该能够轻松地使您上面提到的电机旋转。

    BTW、对于该电机、额定转矩似乎可能不正确、我认为电机无法输出如此高的转矩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用电压探头监测直流链路电压、并在启动电机时查看直流链路电压的变化。

    或者、您可以使用直流电源并更改逆变器的输出电压、看看会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,我们测量直流墨水电压,当我们更改交流电时,直流总线电压也会立即更改。  

    1.我们能否通过断开相电压和相电流来运行 lab03?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、lab03可以在不检测相电流和电压的情况下旋转电机。

    请注意、lab03和 lab04都不需要相位电压感应信号、但 lab04必须具有电流闭环的电流感应信号、而无需使用 FAST 估算器中的角度。

    lab03和 lab04都仅用于硬件验证。 我们不建议在最终产品中运行电机的两个实验。