This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:写入程序问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/979174/tms320f28069m-write-program-issue

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、

这是 来自大学帐户的查询。

他使用的是 TMS320F28069M 板、CCXML 文件用于检查与我的微控制器的连接、

但当他调试项目时、它实际上不会写入到板上。
是的、现在可以找到它并使用 CCXML 配置、但他实际上无法将我的代码上载到它。
因此、他可以运行测试以确保 JTAG 连接正常工作。

那么、他的板就在那里。

他的项目会生成、但当他进入调试时、无论如何也不会上传到板上。

他还在提供的代码中发现许多错误。

e2e.ti.com/.../Errors.txt

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    学生能否在 C2000Ware 中尝试我们的示例之一、以便我们可以首先调试加载问题?  他们还可以使用这些示例检查其代码语法/错误并进行修复。

    由于这些错误、工程将无法编译、因此无论如何都不会加载任何文件;因此不确定这是不加载的含义。

    最棒的

    Matthew