This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:具有 EMIF 的12位异步器件接口?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/979234/tms320f28379d-12-bit-asynchronous-device-interface-with-emif

器件型号:TMS320F28379D

在 TRM 中、它们说可以连接16位、8位异步器件。 这是否意味着无法连接12位异步器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    您可以连接12位器件、但由于 EMIF 仅支持8位/16位/32位寻址模式、因此您需要为此选择16位模式并忽略数据中的4MSB 位。

    此致、

    Vivek Singh