This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:DSP 闪存引导的软件选项

Guru**** 2875690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/978848/tmdscncd28379d-sw-options-for-dsp-flash-booting

器件型号:TMDSCNCD28379D

您好!

我正在使用 TMDSCNCD28379D、并希望从 DSP 闪存启动代码。 除了改变 SW1的开关位置、我是否需要改变其他开关的位置来运行代码? 例如 A:SW1或其他开关?

下面列出了我的控制卡图片。 我是否具有正确的交换机配置? 我是否选择了任何不适当的开关或跳线? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎未显示图像。 请在附件中查找图像。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我也建议查看 A:SW1。  为了确保引导不受调试探针影响、最好通过 A:SW1禁用该链接、方法是将该开关中的第一个位置设置为关闭。

    有关更多详细信息、请查看以下第3.3节:
    https://www.ti.com/lit/sprui76

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett