This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376D:使用 XDS100V2时闪烁问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/978955/tms320f28376d-issue-in-flashing-using-xds100v2

器件型号:TMS320F28376D

大家好,  

F28374D 上的 I m,闪烁问题  

基本上    ,在使用 CCS7的电路板上,我无法进行编程 ,并且器件每15mS 就会持续复位一次。

如果 我 播放 CCS7和 控制卡,我可以在板上对377D 进行编程,没有问题。

现在 我 使用 CCS10更新了 XDS100V2, 我可以对我的同一硬件进行编程,没有问题 :为什么?

我应该特别检查什么、为什么使用 CCS7的15mS 持续复位硬件相同?

如果我插入 XDS100v2 并使用 CCS10进行更新、它不再在 CCS7上工作、这是否正常?

BR

卡洛