This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:GPIO 状态

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/974411/tms320f28377s-the-gpio-status

器件型号:TMS320F28377S

您好、香榭丽舍

根据下面的电源序列图、当 F28377S 处于复位状态时、GPIO 将在变为输入之前处于未定义状态、上拉电阻为禁用状态、这是正确的吗?

另一个问题是、这个未定义状态将会有多长时间?

请告知您的意见、  

感谢你的帮助。

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Luke Chen ]根据下面的电源序列图、当 F28377S 处于复位状态时、GPIO 将在变为输入之前处于未定义状态、上拉电阻为禁用状态、这是否正确?[/QUERPLET]

    正确。

    [引用 user="Luke Chen ]另一个问题是、请您保持此未定义状态多长时间?

    最好将 GPIO 视为未定义、同时将 XRSn 置为有效。  从技术上讲、该图是正确的、因为在 XRSn 被释放之前的某个时刻、该引脚将成为 GPIO 的输入、但系统实际上在 XRSn 被置为有效时无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    根据我的客户、他需要在复位期间将 GPIO 用作输入或输出低电压电平。

    如果我们说 GPIO 未定义、GPIO 是否可以在复位期间输出特定的高电平周期?

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    在上电的情况下、GPIO 未定义的状态可以被视为高阻态  输出缓冲器将不会处于活动状态。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    GPIO 的未定义状态可被视为高阻态、因此 GPIO 处于输入模式且内部上拉被禁用、请这么做吗?

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。