This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:能否在 TMS320F28335中使用 TI-RTOS?

Guru**** 2543980 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/976241/tms320f28335-can-i-use-ti-rtos-in-the-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: Energia

我想使用 ti-RTOS、但我找不到任何微控制器示例。 我找到了这个

主题

但我在项目资源管理器中找不到此示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保您已安装 SYS/BIOS (TI-RTOS 内核)而不是 TI-RTOS。 我们支持 F28335上的 SYS/BIOS 内核、但 TI-RTOS 附带的所有其他外设驱动程序均不支持。

    如果您需要、下载页面如下所示:

    software-dl.ti.com/.../index.html

    安装后、您应该能够在新项目向导中选择 SYS/BIOS 模板和示例。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个带有 XDCTools 3.62.0.08的 CCS 10.2.0、但我没有这个窗口、只有这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您安装了哪个版本的 SYS/BIOS? 您选择的目标器件是什么-仅 TMS320F28335就像我在屏幕截图中展示的那样?

    在 CCS 中、如果您转到 Window -> Preferences、然后在 Code Composer Studio -> Products 下查看、您是否在发现的产品列表中看到 SYS/BIOS? 如果单击刷新按钮,BIOS 文件夹是否显示为新的可安装产品?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只看到 Energia 和 RTSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单击刷新时会发生什么情况? 它是否会打开一个新窗口、允许您选择要安装的 SYS/BIOS?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只安装了 XDC、我认为"(推荐使用)"之前的数字仅是有关版本的信息。 一切正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么您实际上没有安装 SYS/BIOS? 您现在是否能够安装并成功导入示例?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是)、SYS/BIOS 正常工作、我可以导入示例。 谢谢