This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:采用 TI C2000的 MATLAB 嵌入式编码器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/974252/tms320f28379d-matlab-embedded-coder-with-ti-c2000

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:DRV8301

我使用的是 Code Composer Studio V9和开发套件 IDDK[R2.2.1]以及 F28379d 控制器。 是否可以使用 MATLAB Embedded Coder Support Package 对控制器进行编程?
是否有相同的离线安装程序。
请帮助并感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅以下链接、了解有关您的查询的更多详细信息。 如果链接不能为您的查询提供全面的答案、请告知我们是否还有其他问题。  

     E2E 上的 MW 常见问题解答

    希望这对您有所帮助。  

    如果此响应有助于回答您的问题、请单击"验证答案"按钮。  

    谢谢、此致

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息。

    我访问了以下链接: https://www.youtube.com/watch?v=7ed1NLD817s&feature=youtu.be

    我不明白为什么 CCS 版本在输出中不可见。 当我尝试 checkEnvSetup ('ccs'、'f28379d'、'check')时:

    使用 checkEnvSetup_Private 时出错
    不支持的主板/处理器"f28379d"。

    checkEnvSetup 中出错(第155行)
       checkEnvSetup_Private (varargin{:});

    我有 F28379D、我得到了上面的输出。 请帮助我解决上述问题。

    此外、我的 PC 未连接到互联网。 是否可以脱机下载支持包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    我想您可能拥有较旧版本的 MW 工具。  您能评论一下用于 MW SW 的版本吗?

    我将要求 MW 团队就下载/安装程序等问题回复此帖子

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!  

    从2019b 起支持 CCS9。  

    MATLAB 和 CCS (TI.com)

    您可以在此处直接下载适用于嵌入式编码器的 C2000支持包:  

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 CCS9.2.0。关于 Matlab、我计划使用:2017a

    我不太清楚这句话:"CCS9从2019b 起受支持。 "请帮助

    此外、是否可以将 CCS9.2.0与任何可用的 MATLAB 版本配合使用?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何离线安装此支持包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    根据 John 的陈述、2017a 不支持 CCSv9。  如果无法升级到最新版本或至少2019b、则另一种选择是使用较旧版本的 CCS。  您可以在此处找到这些版本 

    接下来、我假设2017a 适用于 CCSv7或 CCSv6。  CCSv9 GUI 中没有太多差异、所有 C2000项目都可以正常工作。

    我找到了有关如何在 MW 站点上离线安装 Matlab 的链接。 CCS 的上述所有下载均处于脱机状态。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!  

    下载后、默认情况下支持包文件与 MATLAB 关联。 双击它、它将在 MATLAB 中打开以进行安装。  

    最棒的  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的宝贵意见。 以下链接中给出的模型是否适用于 IDDK[R2.2.1.]、f28379D 以及是否使用具有6.4.6 CGT 的 Matlab2017a? 2017a 版本的 PMSM 电机磁场控制帮助 f28379d 未提供详细信息。

    https://www.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/ug/permanent-magnet-synchronous-motor-field-oriented-control.html

    我们还可以在 MATLAB 中使用 SCI 来控制 f28379D 吗?

    请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    我将与 MW 团队再次联系、以获取评论 tomm。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    我们目前不支持任何基于 IDDK 套件的发货示例。 我们的示例文件主要基于 DRV8301等 DRV 电路板 。

    我们有许多有用的资源、例如:

    www.youtube.com/watch

    采用嵌入式编码器和 TI C2000的电机控制-视频- MATLAB & Simulink (mathworks.com)

    使用 TI LaunchPad 进行电机控制-文件交换- MATLAB Central (mathworks.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、按照以下示例、是否可以开发一个 Simulink 模型来使用具有 f28379d 控制器的 IDDK 套件来控制 PMSM 电机。

    此外、使用 Matlab GUI 功能、我们能否与 Simulink 模型通信以控制模型?

    如果是、您可以提供有关与 GUI 和 Simulink 模型进行通信的帮助。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    我认为这应该比较简单、F28379上的模块是我们的 IP 的最新版本、但在 founded 上与上面链接的 F28027上的模块类似。  F28379上的其他功能在 F28027实施/示例中可能未被利用;但可以根据实施情况根据需要添加这些功能。

    像快速电流环路这样、将 C 代码移植到 Simulink 是有益的、因为我知道已经针对 CPU 周期计数等进行了优化  希望 IDDK 中的软件模块能够以相同的设置轻松移植到 Simulink 块中。

    您可能需要在 GUI 注释中提供更多颜色、您是否意味着像用户指南中那样使用 Simulink 来显示变量并绘制这些变量?  我认为这也应该是可以做到的。

    最棒的

    Matthew