This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:lf2407A

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/975179/tms320lf2407a-lf2407a

器件型号:TMS320LF2407A

我使用 CCS 3.3在 LF2407A IC 中调试和编译工程。 由于 C24XX IC 缺少代码生成工具、我滞留在编译工程中。

有人能给我提供所有工具吗?

我不想购买 CCS 3.3的许可证。  

为什么较高版本不支持这些 IC?

为什么 TI 销售这些 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sourabh、

       该器件的工具链现已停产。 如果这是一个新项目、请考虑选择一个较新的器件。 器件主页上的以下消息。

    TI 不提供设计支持

    TI 不为新项目(如新内容或软件更新)提供持续的设计支持。 如果可用、您将在产品文件夹中找到相关的配套资料、软件和工具。 您还可以在 TI E2ETM 支持论坛中搜索存档信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在内部询问并被告知确实需要支付许可证费: https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我明白你的观点。  

    此 CCS3.3许可证是年度订购还是终身订购?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网站内容如下:

    F24x/C24x Code Composer Studio IDE v3.3 -带年度订购-需要购买