This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:霍尔启动/FOC

Guru**** 2766275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/978255/drv8301-69m-kit-hall-startup-foc

器件型号:DRV8301-69M-KIT

在启动过程  中、需要使用霍尔传感器来获得更大的扭矩、我们能否通过 FOC (无传感器)本身和霍尔来识别方向和位置。

谢谢

Mofudrives

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及用于速度监控的霍尔传感器。

    谢谢  

    Mofudrives

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查上一个主题。 这些应该对您有所帮助。

    最棒的

    John