This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:按照说明操作、但我的客户无法打开 syscfg

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/974543/tms320f28379d-followed-the-instructions-but-my-customer-can-not-open-syscfg

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

您好专家、

我的客户正在 F28379D 器件上开发 CLB。 他们按照 C2000ware 中的"CLB 工具"指南安装所有必要组件。

导入示例项目"clb_empty"后、发现 empty.syscfg 无法在 CCS 中打开(空窗口)。

他们应该怎么做才能进行故障排除?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪一版本的 C2000Ware 和哪一版本的 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    1. C2000Ware_3_03_00_00

    2. Code Composer Studio 10.1.0

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想使用这些工具、一切都应该正常工作。 请尝试导入并使用其他 CLB 示例 ex1-17、然后查看问题是否仍然存在。

    右键单击.syscfg 文件、然后选择使用 SysConfig GUI 打开。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否解决了这个问题。 有时、您必须右键点击工程、然后点击"Open with Syscoonfig GUI"。

    有时、由于您的监视器分辨率、您的 CCS 会起作用。

    有时您必须重新启动 CCS。  

    我已检查这不是 C2000Ware 的问题。 或在 PC 上安装 CCS。

    NIMA