This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:外部晶振、X1和 X2上的峰间值

Guru**** 2561900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/972801/tms320f28069-external-crystal-pk-to-pk-on-x1-and-x2

器件型号:TMS320F28069

您好!

如果使用外部晶体、对 F2806x、F2837x、F28004x 和 F280200有一些疑问:

1) 1) X2的振幅是多少?

2) 2) X1上所需的振幅是多少? PK 到 pk、信号的最小和最大电压电平?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

     这些问题已在 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/851101上得到解答。 您能否检查是否存在1 M Ω 外部偏置电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、  

    F28006x 和 F280200呢?

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    我们有三类28x 器件:1.8V/3.3V、1.2V/1.8V/3.3V 和1.2V/3.3V。 这三类具有不同的内部振荡器设计、必须单独讨论。 F2806x 器件具有与 F2803x 相同的振荡器。 F280200具有与2837x 相同的振荡器。 Frank 已在 e2e.ti.com/.../851101中回答您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    这是 F28075的示波器。 使用外部晶体。  

    黄色为 X2、蓝色为 X1。

    振幅为3.78V。 对于 F28075、这是可以的吗?

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    看起来电路具有很大的增益。 您应该考虑在 X2的路径中添加阻尼电阻器、以便使 X1/X2上的 pk-to pk 保持在电源轨内。 此时也应检查、以确保未超出晶体的驱动电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    最大峰间值?3.3V?

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    最大峰间值是您的电源轨。 如果您的电源为3.3V、那么这也应该是3.3V。