您好!
我将使用 DDSRF PLL 函数来估算电网角、并随后在逆变器的三相输出生成中使用该 θ。 我的三相输出的频率与电网频率 xy (60Hz)的频率相匹配。 但在原型的电网三相输出和三相输出之间存在40度的相位滞后。 可以通过调整 SOLAR/v1.2目录中 spll_coeff_compute.pdf 中指定的阻尼因子来固定该相位裕度吗? 我们非常感谢您提出的任何想法或建议。
谢谢、
Srini.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将使用 DDSRF PLL 函数来估算电网角、并随后在逆变器的三相输出生成中使用该 θ。 我的三相输出的频率与电网频率 xy (60Hz)的频率相匹配。 但在原型的电网三相输出和三相输出之间存在40度的相位滞后。 可以通过调整 SOLAR/v1.2目录中 spll_coeff_compute.pdf 中指定的阻尼因子来固定该相位裕度吗? 我们非常感谢您提出的任何想法或建议。
谢谢、
Srini.
感谢您抽出时间、Manish。 我不使用余弦斜坡信号函数作为我的电网基准、而是使用实际的三相电网电压作为基准。
之前、我检测到相应逆变器输出(A、B 和 C)的电网测量(A、B 和 C)、并注意到相移接近30-40度。 我将测量移到了其他相位、并注意到、
相移约为90度、
电网参考 A 相-逆变器 C 相
电网参考 B 相位-逆变器 A 相
电网参考 C 相逆变器 B 相
除了将三相逆变器输出的顺序从 A、B、C 定序更改为 A C、A、B、B、并添加90度相位滞后作为补偿来补偿移位之外、还有没有更灵活的解决方案可以让我去探索吗?
谢谢、
Srini.