主题中讨论的其他器件:TMS320F28335、 UNIFLASH
您好!
我有 C2000 Gang 编程器、想要对 TMS320F28335器件进行编程。 我启动了"C2000-GANG 编程器"应用、并通过 USB 将编程器硬件连接到 PC。 C2000-Gang 编程器应用程序识别到硬件和 PC 通信通知变为绿色。 我进行了如图所示的其他设置。
首先、我尝试将由 CCS v7生成的.out 文件上传到目标。 这不奏效。 如果我通过将 UniFlash 与 XDS110调试探针一同上传同一文件、则效果良好。 因此、我使用 C2000 Gang 编程器和 UniFlash 对同一文件进行编程并将其读回。 使用 C2000 Gang 编程器编程的图像看起来像所示的熔断一样奇怪。
经过一些研究后、我找到了一个信息、其中提到了我必须使用 hex2000实用程序来生成与-romwidth16开关兼容的16位图像。 然后、我使用 hex2000实用程序并生成了 S37映像文件。 这个时间应用程序正常运行、但是器件应该被 CSM 锁定、这是因为镜像文件有 CSM 密钥、此密钥由除了0xFFFF 之外的其它内容编辑。 在我使用 UniFlash 对器件进行编程后、器件锁定。 然后、我以前使用 C2000 Gang 编程器对器件进行解锁和编程、但编程器给出了错误:23 (MCU 初始化器件)。 通过我定义过道的方式。 你有解决方案吗?
提前感谢。
此致。
最小值 Ateş