This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:TMS320F28386以太网和 CAN 应用

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/977872/tms320f28386d-tms320f28386-ethernet-and-can-application

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你(们)好  

美好的一天!

 `s 客户需要确认 TMS320F28386m Ω 以太网和 CAN 接口的详细信息。 客户  不想将任何操作系统/RTOS 用于以太网应用程序。 他希望 在 CCS IDE 中使用用于以太网的裸机驱动程序。 请告诉我以太网是否可以在没有任何操作系统的情况下工作。

感谢你的帮助

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    C2000Ware 中的以太网驱动程序是裸机、无需操作系统即可与器件的任何其他外设一起工作。 还有一个 html TCP/IP Web 服务器示例、该示例使用软件包中的 lwIP 堆栈。 此示例还使用裸机。 您可以在该位置找到该示例 \libraries\communications\ethernet/third_party/lwip\examples\enet_lwip。  

    此致、

    Yashwant