主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D
尊敬的支持团队:
我们使用 TMS320f28375s 设计了定制板,我们在外部晶体电路中使用20MHz 晶体,我们使用了数据表中推荐的阻尼电阻=50R 和值
CL1=CL2=18PF &VDDosc=3.3V、相对于 VSSosc。 在 VSSosc 中、移除50R 阻尼电阻器和0r 后、最初我们没有得到正弦波、我们得到的正弦波为1.2电压
但我们已经为 VDDosc 提供了3.3V 电压,帮助我们确认来自外部晶体的1.2V 正弦波是正确的,或者需要在电路中进行任何更改。
请在下面的晶体电路中确认。
此致
Shriram J