请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 大家好、
我们发现 LauchpadXL TMS320F28 v2.0中的 I2C 引脚104/105存在问题。 中断有效、但它们在寄存器中不接收任何内容。 我尝试了2个 i2c dongle、结果相同。
您的输入。
谢谢你。
-Mark
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们发现 LauchpadXL TMS320F28 v2.0中的 I2C 引脚104/105存在问题。 中断有效、但它们在寄存器中不接收任何内容。 我尝试了2个 i2c dongle、结果相同。
您的输入。
谢谢你。
-Mark
Mark、您好!
您能否提供有关设置的更多详细信息。 F2837x 是否用作主器件? 您提到了什么是 i2c 软件狗?
[引用用户="Mark Philip Felipe"]中断有效,但它们在寄存器中没有收到任何内容。
您是说您的 F2837x 器件 I2C 中断正在触发正常、还是其他事件? 使用逻辑分析仪(如果可能)探测 I2C 线路通常有助于调试这些类型的问题。
您能否共享 I2C 代码、初始化、中断、写入/读取函数等的一部分?
最棒的
Kevin