This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35M22C:选择

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/975812/f28m35m22c-choose

器件型号:F28M35M22C

尊敬的,

申请:70MHz 频率,RAM 64KB,512KB 闪存、 UART x5,I2C x 2,SPI x2;如上所述,您是否可以推广合适的 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有任何想要分享的项目详细信息、我将非常乐意提供更个性化的建议、并且可能还会向您推荐参考设计。 根据提供的信息 、我建议查看我们 的 Concerto  系列、因为这些器件与您发布的所需规格最接近。  

    希望这对您有所帮助、

    Rick