This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TRM 中与 PCLKCR0相关的错误信息

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/977702/tms320f280025c-wrong-information-in-trm-related-to-pclkcr0

器件型号:TMS320F280025C

您好!

对于 CpuSysRegs、我看到 TRM 与连接到目标时 CCS 寄存器字段中显示的内容之间为 PCLKCR0提供的详细信息有误。 我认为这是 TRM 中的复制粘贴问题、因为 TRM 中的所有详细信息都是从 TI F28004x 复制的、并且没有更新为 TI F28002x 目标的最新功能。

谢谢、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    感谢您指出这一点。  TRM PCLKCR0字段已更新、以反映 HRCAL 时钟使能位、而不是 HRPWM。  应在下一个 TRM 发布周期中选择更改。

    此致、

    Joseph